This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:软件和硬件触发不起作用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116922/tsw14j57evm-s-w-and-h-w-triggering-not-working

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVM

你好

 

我将 TSW14J57EVM 与 ADC12DJ3200EVM ADC 评估板配合使用。

 

我可以从 HDSC Pro (版本5.20)正确采样波形、但触发选项不起作用。

 

在 H/W 触发模式下、我向 TRIG_IN SMA 连接器馈送1.8V 100ns 宽的触发脉冲、但捕获不会开始。 HDSC 持续显示“已触发”,但不响应我的触发。  

 

在 S/W 触发模式下、我将电缆从 TRIG_OUT_A 连接到 TRIG_IN SMA 连接器。 在我选择 “启用触发模式”和“启用软件触发器”并单击“生成触发器”后,HSDC 将等待一段时间,并显示“未发生触发器”。

 

我使用以下配置:

-->用户配置文件 ADC12DJxx00_JMODE0_TRIG

-->固件版本0.3  

 

 请告诉我需要做些什么才能使硬件触发器正常工作。

 

谢谢你

路易·加农

 

路易·加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们目前正在为您进行调查。 您是否能够让每个器件的电流消耗至少为2A、或总共为4A?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    我的  ADC12DJ3200EVM 5V 电源 电流限制为3A。  

    我的 TSW14J57EVM 12V 电源  受限为2A。  

    好吗?  

     当我使用非 TRIG 模式(ADC12DJxx00_JMODE0)并点击 CAPTURE 按钮时、我会得到适当的波形。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 我在阅读数据表时犯了一个小错误。 如果这些是您的限制、那么当前合规性不应成为问题。 我们将很快就这个问题进行联系。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您的耐心等待。 请将随附的.ini 文件复制到以下文件路径、然后重置捕获板连接并重新选择...JMODE0_TRIG 作为 ADC。 然后、您应该能够触发您的捕获。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00_5F00_JMODE0_5F00_trig.ini

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    该文件不会通过我们的防火墙实现。  

    您能否粘贴其内容。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保存以上述名称命名的以下内容:

    [ADC]
    
    Interface name="TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCDDRDACBRAM"
    Number of channels=1
    Channel Pattern=1
    Data Postprocessing=0
    \\operation:operand
    \\operaion
    \\0=bit shift
    \\1=xor
    \\2=and
    \\3=or
    \\4=not
    \\operand
    \\value(+ve if bitshift by right and -ve if bitshift by left)
    \\E.g 0:-2,1:1024
    \\bitshift by left 2 times and then xor by 1024
    Number of Bits=12
    Max sample Rate=6400000001
    Register_Config="-"
    \\[Register Address]:[Register Value]:[Number of Bytes to be sent as]
    DLL Version=1.0
    Read EVM Setup Procedure="EVM Setup Procedure not available"
    \\use <> as delimiter for newline
    Menu Enable="Trigger Option"
    
    [Version 1.0]
    
    JESD IP Core_CS=0
    JESD IP Core_F=1
    JESD IP Core_HD=1
    JESD IP Core_K=32
    JESD IP Core_L=8
    JESD IP Core_M=4
    JESD IP Core_N=16
    JESD IP Core_NTotal=16
    JESD IP Core_S=1
    JESD IP Core_SCR=1
    JESD IP Core_Tailbits=0
    JESD IP Core_LaneSync=1
    JESD IP Core_Subclass=1
    JESD IP Core_JESDV=1
    \\MIF Config= 0.611G to 10G:RX:RX_PMA_x40
    
    Trigger Input Polarity Selection = 1
    Trigger Output Default State = 0
    Trigger Output Pulse Width = 40
    Sysref Based Master Slave Trigger = 0
    Is Capture Trigger SMA = 1
    
    MIF Config= 1.5G to 3.21G:RX:RX_PMA_x20,3.21G to 16G:RX:RX_PMA_x40
    
    \\List of Lane Rate Range,PLL Type and their MIF File names that needs to be configured,separated by ":"
    \\These MIF Files need to be present under MIF Files Folder
    Fabric PLL Counter = 1.5G to 3.21G:0x080404,3.21G to 16G:0x080202
    Invert Sync Polarity = 0 
    \\Invert Sync polarity, 1:invert; 0: do not invert
    Invert Serdes Data = 240  
    \\Invert Serdes Data, 1:invert; 0: do not invert
    Enable Individual Lane Inversion = 1
    \\Enable Individual Lane Inversion, 1:lanewise inverting enabled; 0:do not invert
    \\Invert physical lanes 4-7
    \\Invert Serdes Data bitwise inversion setting values from 0 to 65535 legal for 16 lanes
    Transceiver Mode = 0  
    \\1:xcvr mode; 0: TX/RX only mode
    Lane Mapping=lane0:3,lane1:0,lane2:2,lane3:1,lane4:7,lane5:4,lane6:6,lane7:5
    \\Lane pattern for the LMF modes
    Group 128 bits Flag = 1
    \\If 1, will group 128 bits from each DDR, and then apply the channel pattern
    \\If this parameter is not present, it will follow the earlier mode used in v2.40
    Bit Packing = 1
    \\0 - Data are not bit packed. 
    \\1 -  Data are bit packed(MSB aligned) without any padded zeroes
    Bit Packing Channel Pattern =C1S1[11:0],C1S9[11:0],C1S17[11:4],C1S3[11:0],C1S11[11:0],C1S19[11:4],C1S5[11:0],C1S13[11:0],C1S21[11:4],C1S7[11:0],C1S15[11:0],C1S23[11:4],C1S2[11:0],C1S10[11:0],C1S18[11:4],C1S4[11:0],C1S12[11:0],C1S20[11:4],C1S6[11:0],C1S14[11:0],C1S22[11:4],C1S8[11:0],C1S16[11:0],C1S24[11:4],C1S17[3:0],C1S25[11:0],C1S33[11:0],T[4],C1S19[3:0],C1S27[11:0],C1S35[11:0],T[4],C1S21[3:0],C1S29[11:0],C1S37[11:0],T[4],C1S23[3:0],C1S31[11:0],C1S39[11:0],T[4],C1S18[3:0],C1S26[11:0],C1S34[11:0],T[4],C1S20[3:0],C1S28[11:0],C1S36[11:0],T[4],C1S22[3:0],C1S30[11:0],C1S38[11:0],T[4],C1S24[3:0],C1S32[11:0],C1S40[11:0],T[4]
    \\Channel and Sample number starts from 1. Bit numbering starts from 0
    \\Tail bits are specified by T[No of Tail Bits]
    \\Channel pattern should be formed as the data will be in transceiver mode.
    \\(i.e) In RX only mode, take 128 bits from DDRA, 128 bits from DDRB,followed by next 128 bits from DDRA, etc..
    Lane Rate Adjustment Factor=0.8