This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:双极输出电路

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7562, OPA140, LMH6503, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117301/dac7562-bipolar-output-circuit

器件型号:DAC7562
主题中讨论的其他器件: OPA140LMH6503TINA-TI

您好!

DAC7562 12位版本的应用问题。

是否有任何建议使数据表双极输出电路(第44页)适用于+/-5V 电源和输出-/+1V?  DAC 由3.3V 电源供电、因此我会将输出电压变为0-3.3V (或非常接近它)。  这是为了驱动 LMH6503 VGA 的 VG 引脚。  我使用的是 OPA140运算放大器。

感谢你的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我使用 TINA-TI 来模拟您的问题、我发现的电路是:



    我尝试使该电路与您提到的第44页上的双极电路保持一致。 如果 R1和 R3是我的标准 R 值、则 R2 (顶部)为 R/2.5、R4 (底部)为 R/1.282。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    非常感谢您的参与。  我认为这已经回答了我的主要问题。

    从 TINA 原理图中可以看到、运算放大器的运行增益略高于1时、这里是否存在不稳定性?   

    (此处的常用增益应为1+ R2/R1、或1+4/10 =或1.4)  

     

    我在这里尝试使此应用手册对我有效、但实际上并不是在任何地方:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau525/slau525.pdf?ts=1657636197529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    Dennis Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    另一个后续问题。  在我上一条消息中的链接应用手册中、在到反相输入的输出端使用了一个补偿电容器。  该应用手册列出了150pF 的值、看起来不错。  将该值提高到更高值是否会产生不良影响?  我可以通过将该电容器增加到470pF 来消除输出尖峰、但我不知道有哪些缺点。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    OPA140的数据表中有几个噪声测量值和性能图、包括一些增益为1的情况。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2140.pdf?ts=1657653202261 (第16页)

    增加补偿电容器也会直接降低增益带宽积。

    谢谢、
    卢卡斯

    **编辑:更改了全局 BW 产品以获得 BW 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas。

    您能否让此主题再打开一天?  明天我可能还有另一个问题要问,就是这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请告诉我!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我认为我的问题是针对任何不稳定性的。  我通常不使用 TINA 仿真器、因为我发现它很乏味、这次也没有让我失望。  在任何使用 ltspice 的情况下、如果在输出到 INV 输入之间没有 Ccomp、我都能够看到运算放大器设计中的不稳定性。  如果您使用0.01uF 电容器加载运算放大器的输出、则可以生成振荡。  如果您添加一个25pF 或更高的 Ccomp、则该振荡将消失。  150pF 似乎没有问题。  我不知道我是否会放置一个0.01uF 负载电容、但它将作为电路板上的占位符、用于进一步测试。

    对于1pF Ccomp、我看到:



    借助150pF 的 Ccomp、我可以看到:

    我要再次感谢您提供应用电路。  

    Dennis Brown