This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117019/ads54j66-ads54j66

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件:ADS7957

我想知道基准电压引脚上的电容(REFP/REFM)对该器件的性能有多重要? 建议值为10 μ F、使用4.7 μ F 是否足够?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能告诉我您指的是什么引脚吗?  我在数据表中没有看到这些。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题被放在错误的部分下。 问题与 ADS7957有关、它是 VQFN 封装的引脚31和30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这位于错误的器件下。 它应该是 ADS7957。 我已将其作为 ADS7957的新问题重新发布。