This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:三线 PT100 RTD 应用咨询

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117513/ads124s08-three-wire-pt100-rtd-application-consult

器件型号:ADS124S08

大家好、

客户想了解如何使用1个 ADS124S08实现4通道3线 RTD 测量? 我看到以下链接应用 ADS124S08具有低侧基准和1个 IDAC 的三线 PT100 RTD 测量电路(修订版 B)(TI.com)、这似乎无法实现4通道3线 RTD。 您是否有任何参考指南可帮助我们实现上述需求?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您 提供的电路是使用单个 IDAC 进行的3线 RTD 测量、同时通过第二次测量减去引线电阻。  可以稍微调整此电路、将引线电阻测量值测量到单点。  一位同事将图表放在一起进行说明。

    RTD1的引线电阻测量值为 AIN1至 AINCOM、RTD2 AIN3至 AINCOM 等。

    还有一种使用两个 IDAC 的3线 RTD 替代测量方法、可自动消除 RTD 测量基本指南中给出的引线电阻。  遗憾的是、由于所需的模拟输入数量、电路需要一个外部多路复用器、如下所示、用于四个3线 RTD。

    因此、有几种使用 ADS124S08进行四线3线 RTD 测量的方法。

    此致、

    Bob B