This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:模型似乎不完整

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117388/adc128s102-model-seems-incomplete

器件型号:ADC128S102

我已下载 ADC128S102的 IBIS 模型。 当我将其导入到 PSPICE 中时、我会得到十二个5.5V 子电路和十二个3.3V 子电路。 当我尝试创建一个完整部件以放置在原理图中时、我很难将这些子电路映射到引脚。 模拟输入在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    IBIS 模型是器件的数字模型。  我相信您正在为器件寻找基于 PSICE 的模拟仿真模型。  

    这可以在 器件的-SEP 版本的产品文件夹中找到~单击此处~

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="52391" URL"/support/data-conters-group/data-conters/f/data-conters-forum/1117388/adc128s102-model-sense-sindustrial-incomplete ]我 已经下载 了 ADC128S102的 IBIS 模型。 当我将其导入到 PSPICE 中时、我会得到十二个5.5V 子电路和十二个3.3V 子电路。 当我尝试创建一个完整部件以放置在原理图中时、我很难将这些子电路映射到引脚。 模拟输入在哪里?[/报价]

    作为 PCB 设计的一部分、IBIS 模型用于仿真数字接口信号完整性。 它不用于模拟转换器的运行。