This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:具有 LVDS/JESD204B 端口的 MCU 或 DSP

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J24, ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117372/adc3424-mcu-or-dsp-with-lvds-jesd204b-port

器件型号:ADC3424
主题中讨论的其他器件:ADC34J24

您好!

我们是否有 具有 LVDS 或 JESD204B 端口 且与 ADC3424/ADC34J24兼容的 MCU/DSP MCU 或 DSP?

客户很难使用 FPGA。  

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月、

    快速搜索后、我找到 了66AK2L06 DSP、因此 TI 确实有一些具有这些特性的器件。 我建议将此内容发布到 MCU 和/或 DSP 组、以获得更好的器件建议。

    此致、Chase