This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:器件无法正常工作(数据错误、DRDY 错误)

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116744/ads127l01-the-device-does-not-work-properly-data-is-wrong-drdy-is-wrong

器件型号:ADS127L01

模式:VLP

采样率:64KSPS、数据接口采用 SPI、配置为三字节(24位)数据上传(即 禁用状态字)、

以菊花链形式显示的电路如图1、2和3所示:

    
现象1:
将收集三个通道的数据、发现最后一个 ADS 的数据不会通过移位寄存器移动到第一个 ADS。此外、在读取数据时、 DRDY 引脚在 SCLK 的第一个周期中有时不会上拉。图6的 DRDY 正常、但数据仍然错误(这是第二个周期的 DRDY、
后续周期 DRDY 有时正常、有时不正常)。

    

现象2:第三个通道的 ADS 数据已成功移至第二个 ADS、但未移至第一个 ADS 和输出、如图7所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:这是我的寄存器配置和读取寄存器的正确值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeh、您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    您的 SCLK 似乎以25Mz 的最大频率运行。  在菊花链模式下运行时、为了满足 DAISYIN 的设置和保持要求、在最大 SCLK 频率下运行时、SCLK 占空比必须恰好为50%。  您的时钟可能不准确、因此很可能不符合计时要求。  我建议降低 SCLK 频率以满足此时序要求。  只要整个 SPI 帧小于15.6uec 的数据速率周期、1/2到12.5MHz 的降低应该会提供足够的时序裕度。

    3个 ADC 相互同步也很重要。  您可以通过测量每个 ADC 的/DRDY 信号来验证这一点。  有关更多详细信息、请参阅数据表中的图85。

    /DRDY 在第一个 SCLK 下降沿转换、但数据表中未指定额外延迟。  在较低的时钟速率下、您不会注意到延迟、但在最大 SCLK 时钟下运行时、您将在测量中看到额外的延迟。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将主频率降低12.5MHz、发现后一级的 ADS 数据没有转换到第一个 ADS。 同时、DRDY 线路似乎会波动、并且未根据数据准备严格下降、有时会出现数百 ns 的下降沿脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了采样率配置不正确的问题。
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您现在可以使用它。

    此致、
    Keith