尊敬的产品线工程师:
我的客户对 ADS1292R 有一个问题:如何在 ADS1292R 的正常运行期间进行 RLD 导联脱落检测?
我有一个问题:EVM 用户指南原理图中 R35的功能是什么? 请参阅 ADS1292R EVM 用户指南中的下图。连接在内部 RLD OPA 同相输入和输出之间的 R35似乎是正反馈、这是否会导致振荡或不可稳的潜在风险?
非常感谢您的支持。
此致、
Bill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的产品线工程师:
我的客户对 ADS1292R 有一个问题:如何在 ADS1292R 的正常运行期间进行 RLD 导联脱落检测?
我有一个问题:EVM 用户指南原理图中 R35的功能是什么? 请参阅 ADS1292R EVM 用户指南中的下图。连接在内部 RLD OPA 同相输入和输出之间的 R35似乎是正反馈、这是否会导致振荡或不可稳的潜在风险?
非常感谢您的支持。
此致、
Bill
您好!
客户有兴趣使用哪种导联脱落检测方法? 请参阅 ADS1292R 数据表第33~34页、其中有
直流上拉/下拉电阻器方法、
2.直流电流方法和
3.交流导联脱落方法。
ADS1292R 数据表 第39页提供了使用2.DC 电流方法进行导联脱落检测的参考寄存器设置。
前两种方法可能不会与使用同一通道的 ECG 感应同时使用。 但是、客户可能会尝试使用直流导联脱落检测来确保在 ECG 传感会话之前和/或之后没有导联脱落、但在 ECG 传感会话期间没有导联脱落。
要在同一信道中同时使用导联脱落检测和 ECG 检测、客户可以使用方法3。 交流导联脱落检测。
如果客户提到 RLD 导联脱落检测、请参阅 ADS1292R 数据表第35页;但是、RLD 放大器通电时无法同时使用 RLD 导联脱落检测。 "无法使用上电时的 RLD 导联脱落、因为需要关闭 RLD 放大器。"和"当 RLD 放大器上电时、电流源没有功能"
关于 R35、客户是否尝试 重新布置右腿驱动信号?
R35是可选的、具体取决于用户希望如何使用 RLDN/RLDREF 引脚。 请参阅 ADS1292R 数据表第31页和32页(重新路由右腿驱动信号)、
如果客户想将 RLDOUT 路由到输入通道、则需要安装 R35、 并且可能需要将 RLDREF_INT 设置为0以防止不稳定。
谢谢。