This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JMODE30

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112676/adc12dj5200rf-jmode30

器件型号:ADC12DJ5200RF

JESD204C 64b/66B、模式30、包括12位样本。  

表7.4.4.1在 https://www.ti.com/lit/ds/slvsen9c/slvsen9c.pdf?ts=1655899655282、JMODE 30中 、指定 E=1、F=8、N'=N=12位。

这是否意味着8个八位位组帧中有4个尾位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peleg、

    这是 JMODE30的帧。 您可以看到、每帧有8个八位位组和4个尾位。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj。
    JMODE 列表似乎缺少尾位的这个重要参数。

    另一个方面是效率损失。 发送效率为64/66=~97%的5个12位样本时、不使用3个8个八位位组的帧发送16 X 12位样本、而是使用60/66=91%的效率发送5 X 12位样本。  

    放宽6%的吞吐量并不是一件小事。

    是否打算在将来的器件中对此进行优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他模式、例如 JMODE42、其封装要严格得多、但它使用12个通道而不是8个通道。  

    此致、

    Neeraj