This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:AINx 的负电压以及如何保护引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117298/ads7138-q1-negative-voltage-at-ainx-and-how-to-protect-the-pins

器件型号:ADS7138-Q1

大家好、在我的客户系统中、AINx 引脚可能存在负电压。是否有任何方法可以保护引脚免受负电压的影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    ADS7138-Q1模拟输入具有 ESD 保护二极管、该二极管在施加负电压时会导通。 流经 ESD 二极管的电流应限制在10mA 以下。 在实践中、建议在模拟输入端使用外部串联电阻器、将电流限制在尽可能低的水平(<1mA - 2mA)。

    另一种方法是在模拟输入端使用反极性保护技术(二极管等)。

    此致、

    Rahul