This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:外部触发器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117182/tsw14j57evm-external-trigger

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVM

大家好、

客户有一个与 ADC12DJ3200EVM ADC 评估板配合使用的 TSW14J57EVM。
它们可以从 HDSC Pro (5.20版)正确采样波形、但触发选项不起作用。

在 H/W 触发模式下、它们向 TRIG_IN SMA 连接器馈送1.8V 100ns 宽的触发脉冲、但捕获不会开始。 HDSC 连续显示“已触发”,但不响应触发。

在 S/W 触发模式下、将电缆从 TRIG_OUT_A 连接到 TRIG_IN SMA 连接器。 选择“触发模式启用”和“软件触发启用”后,单击生成“生成触发”,HSDC 将等待一段时间,并显示“未发生触发”。

使用了以下配置:
-->用户配置文件 ADC12DJxx00_JMODE0_TRIG
-->固件版本0.3

您能不能帮助我们知道需要什么来使硬件触发器正常工作?

提前感谢。

此致、

Marvin