This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:DAC7750IPWP 应用电路因负载开关而损坏

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117073/dac7750-dac7750ipwp-application-circuit-is-damaged-due-to-load-switching

器件型号:DAC7750

您好的团队:

  我使用 DAC7750IPWP。 当负载未切换时、DAC7750可正常输出。  

  AVDD=24V、24V 电源容量为3W。

  在测试过程中、有两种特定条件会导致芯片损坏。

  情况1. Ao+、Ao-被连接至1k 负载、此时输出电流为20mA。 此时、将电流表与 AO+和 AO-并联、即      短路负载。 此时、测量电流不是20mA、而是大约130mA。 发现芯片损坏。  即使我更改输出电流值(0-      20mA)、输出电流仍约为130mA。 使用电压表测量 AO +处的电压、并发现 AO +约为22V。

  案例2:Ao+、Ao-被连接至电流表、热插拔电路将导致芯片损坏、并且此损坏与案例1相似。

  如何解决芯片损坏问题、我需要在硬件和软件方面进行哪些改进?

  我想得到帮助。