This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444EVM:默认情况下、adc344evm 板的 SPI 引脚连接到 USB 控制、因此、如果我们想通过采用 FMC-ADC-ADAPTER 板的 FPGA 实现 SPI 控制、现在需要焊接 R71、R72、R73、R74 OFF 和 R68、 R69、R70、R71导通?

Guru**** 2580825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117066/adc3444evm-the-spi-pin-of-the-adc344evm-board-is-linked-to-usb-control-by-default-so-if-we-want-to-realize-spi-control-through-fpga-with-the-fmc-adc-adapter-board-we-now-need-to-solder-r71-r72-r73-r74-off-and-r68-r69-r70-r71-

器件型号:ADC3444EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3444FMC-ADC-ADAPTER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您对所需的修改是正确的。 尽管数字电源轨为1.8V、ADC3444仍可接受高达3.3V 的 SPI 电平。 这是为了适应可能使用3.3V 逻辑的更多类型的 SPI 驱动器。 如果您确保 FPGA 电平为3.3V 或更低、则不应采取进一步的措施。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 FMC-ADC-ADAPTER 卡将 SDUOT 信号从3.3V 转换为1.8V、FPGA 控制信号 为1.8V。 此外,我也有一些建议和疑问。 我想考虑为什么不能通过跳线而是0欧姆电阻来切换 SPI 信号路径? adc344evm 板上的 JP2、JP3、JP4、JP5是否冗余? 没有 SPI 控制有其他方法吗? 这里有一些误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    由于一些原因、这些跳线非常有用。 这些跳线主要用于使用示波器探测 EVM 上的 SPI 线路、但这些跳线还允许从 FTDI 电路断开 SPI 线路、因此您可以从任何其他外部源(如微控制器)连接自己的 SPI 线。 在我们较新的 EVM 设计中、我们使用多路复用器开关和单根跳线、通过 FTDI 器件从 SPI 切换到通过 FPGA FMC 连接器使用 SPI。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我立即理解了您的解释。 非常感谢您的耐心等待。