This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:2xVREF 范围

Guru**** 2926580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115839/ads7953-q1-2xvref-range

器件型号:ADS7953-Q1

大家好、

此 IC 在 Vref = 2.5V 基准电压下运行、并可感测2 x Vref。 IC 是否在内部生成2 x Vref 以便能够感测整个范围? 还是在内部将输入信号减半以适应2 x Vref 范围?

只是想了解 IC 如何感应两倍的 Vref 范围。

此外、对于未使用的 GPIO 引脚、我假设这些引脚应该保持悬空?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我知道2*VREF 是从提供的外部基准内部生成的。 即使电源电压低于2*Vref,也可以使用2*Vref 模式(只是不要向模拟输入提供大于 VDD + 0.3的模拟信号)。

    至于 GPIO 引脚、它们默认配置为输入。 因此、我会通过下拉电阻器将它们连接到 GND、以避免出现不必要的状态或不必要的功耗。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们是否有任何有关如何创建2*VREF 的详细信息? 。

    客户的主要问题是"这是如何工作的?" 考虑到数据表中没有详细信息。 尤其是当电源电压低于2*VREF 时,它仍然有效。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    不幸的是,我没有这方面的细节,即使我这样做,我也不确定我是否能够分享这方面的细节。 客户是否有他们担心的特定用例?

    此致、

    Aaron Estrada