This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8671:所采集信号的幅值减少4.5-5.5倍

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101366/ads8671-the-amplitude-of-the-signal-acquired-is-reduced-by-4-5-5-5-times

器件型号:ADS8671

您好,

当我们使用 ADS8671采集数据时、我们将采集放大器信号、  放大器输出+-12.288V 信号、Vref=4.096V。  

下面是 SPI 波形: 使用默认配置时、ADC 输入电压范围为+-12.288V、Vrefio=4.096V,。 但 Vin 振幅根据输出代码和 LSB 公式下降了4.5~5.5倍。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您得到的代码是什么? 代码的 ADC 输入(放大器输出)上的电压是多少? 我需要更多信息来解决该问题。 原理图会有所帮助。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的回复。 代码,。的 ADC 输入为+-12.288V、原理图如下所示

    另外、客户没有回复详细的输出代码。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您提供更多信息。 DGND 是否短接至 AGND? 我在原理图中看不到这一点。  您能否要求客户测量 REFIO 和 REFCAP 引脚上的电压? 此外、您能否为+/-12.288V 输入的 SCLK、/CS、SDO 和 SDI 提供使用示波器捕获的更近时序图?  请注意、+/-12.288V 是最大/最小电压范围、请确认这些电压是否是在 ADC 的输入端测量的、而不是在其他位置测量的。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DALI、

    感谢你的答复。 REFIO=REFCAP =4.096V、ADC 输入为+-12.288V、在 ADC 输入端测量。 SCLK = 100MHz。

    转换结果为 11100111100001、由于他只需要 ADC 输出、所以他始终将 SDI 写入零。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    可用于 ADS8671的最大 SCLK 为66.67MHz、请参阅 ADS8671数据表中表6.8中的时序要求。 对于该 ADC、您的100MHz SCLK 过高。 请减少该值并再次检查。

    此外、由于很难看到、您的计时也没有帮助。 下面是使用逻辑分析仪捕获的一个更接近的时序示例。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    波形如下:

     REFIO

     REFCAP

     (CS)

     (SCLK)

     (SCLK)

     (无  AIN_P 输入、SDO 输出)

     AIN_P 输入

     带有 AIN_P 输入的 SDO 输出  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您是否降低 了 SCLK 频率并再次检查?  

    此外、您的 SCLK 显示了明显的干扰信号、这可能会导致读数错误、您必须弄清读数的来源并将其删除。

    您的基准电压是正确的、即使它不是很精确、因为您正在使用示波器进行检查。

    在没有 AIN_P 输入的情况下查看 SDO 上的代码是正常的、因为当 AIN_P 悬空时、ADC 将输出内部偏置电压。 信号连接到 AIN_P 输入后、ADC 将输出模拟输入的转换代码。

    使用可用的 AIN_P 输入时、很难检查 SDO 输出是否正确、因为 SDO 和 SCLK 的时序显示在不同 的图中。 您能否在相同的时间内捕获 SDO、SCLK、/CS 和 SDI? 低于12V 的直流输入将非常适合用于测试目的、因为12.3V 超出了最大输入范围。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我在将近一个月内没有收到您的回复、此主题将关闭。 我希望您的问题已经得到解决。  如果仍有任何疑问、您可以发布新的查询。 谢谢。

    此致、

    戴尔