This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:DAC81404

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116548/dac81404-dac81404

器件型号:DAC81404

大家好、
我将 DAC81404用于我的应用、在输出侧、在通道 DACA 上、DACC 已连接一些保护电路、在通道 DACB 上、DACD 未连接任何保护电路。

我的问题如下所述、
1) 1)针对通道 DACA 和 DACC 的0至5电压范围。
   当通过代码将 DAC 数字值设置为低于4V 时、工作正常、但对于高于4V 的情况(例如、 4.2V 或4.5V)直接跳至12V。
2) 2)用于通道 DACA 和 DACC 的其他电压范围。
   将 DAC 数字值设置为其最大值时、在模拟输出端、它将达到其选定电压范围的80%、并保持20%以线性方式增加到其最大电压、它需要一些时间才能达到100%最大值。
3) 3)针对通道 DACB 和 DACD 的所有电压范围。
   这两个通道未达到所有选定电压范围的最大值、仅达到选定电压范围的80%。

对于所有通道的负最大电压范围、其工作正常、只有正最大值存在问题。 即使我尝试将相同的保护电路连接到 DACB 和 DACD、但行为相同。
因此、我对这些问题进行了 google、然后了解通道 DACD、SENSEP 和 SENSEN 的情况发生了逆转、然后尝试在原理图中互换 SENSEP 和 SENSEN、但没有改进。

我已附上我的原理图供您参考。

请提出任何建议。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需反向连接 DAC D 通道。 请在原理图上更正相同的内容。

    您可以将 DAC 的布局部分发送给我吗? 此外、作为调试、请执行以下操作。

    1.给电路加电。

    2.在 SPIC2000中写入0x0004 (0x03)

    3.在 GENCONFIG 中写入0x0000 (0x04)

    4.在 DACPWDN 中写入0x0000 (0x09)

    5.确保基准电压为2.5V。

    6.所有通道都将配置为单极范围 (0至5V)

    7.将0x0000写入 DAC_DATA 并 观察 DAC 输出

    8.将0xFFFF 写为 DAC_DATA 并观察 DAC 输出

    此致、

    AK