This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:vs ADS7128 vs ADS7138

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, TLA2528, ADS7128, ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116537/tla2528-vs-ads7128-vs-ads7138

器件型号:TLA2528
主题中讨论的其他器件:ADS7138ADS7128ADS7138-Q1

 根据我从数据表中收集的数据、ADS7138是 ADS7128的汽车变体、但缺少 RMS 模块和 RMS 过零检测器。  TLA2528是  ADS7128的较便宜版本、缺少比较器(和中断)、CRC、RMS 和过零检测器。  由于引脚分配(以及地址选择和寄存  器)相同、ADS7128和 ADS7138都是 TLA2528的直接替代产品。 这3个芯片之间是否还有其他差异?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADS7128数据表的下表显示了 ADS7128、ADS7138和 ADS7138-Q1之间的特性差异:

    这些器件还支持不同的工作温度范围:

    • ADS7138-Q1: –40°C 至+125°C  
    • ADS7138: –40°C 至+125°C
    • ADS7128: –40°C 至+85°C
    • TLA2528: –40°C 至+85°C、 大部分规格在数据表的电气特性表中列出。

    但愿这对您有所帮助。