This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:如何降低或减小 AFE4403中光电二极管的短路电流?

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110775/afe4403-how-to-decrease-or-cutdown-the-short-current-of-photodiode-in-afe4403

器件型号:AFE4403

大家好、

客户不熟悉我们的 AFE4403。 它们发现当 LED 短路时、无法控制(减小或关断)电流。 在这种情况下需要复位 AFE4403。 我们是否有任何函数来解决这个短路电流问题?

非常感谢  

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我并不完全理解这种情况。  哪些引脚短路? TXN 或 TXP 是否对地短路?  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    [~引脚 userid="501677" URL"/support/data-Coners-group/data-Coners/f/data-Coners-forum/1110775/afe4403-How-To-Decreal-cutdown-The-short-fy-curre-of -photod二极管-in-afe4403/4117469#4117469"]是否短接至 TXN 或 TGND?  [/报价]

    是的、  当发送中的 TXN 或 TXP 对地短路时 、一个 LED 将保持工作状态。  MCU 无法控制这种情况下的 LED 电流(减小或减小)。 现在、它们 通过断电和重新启动来切断短路电流。 客户希望我们就此提出建议。

    谢谢  

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    告知客户 TXN 和 TXP 不应接地。 AFE4403数据表的第10节指出、余量电压需要高于 LED 正向电压才能使器件正常工作。 将引脚接地会影响余量电压、从而导致 LED 电流控制 DAC 和 LED 驱动器出现问题。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们知道  TXN 和 TXP 不应接地。 这是他们在某些错误条件下遇到的问题。 客户想知道发生短路时如何控制。 现在、MCU 可以识别 该误差、但无法切断电流、它们 通过电源和重启来解决该误差、以避免 LED 发热。 你有什么建议吗?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    当 TXP/TXN 引脚对地短路时、中的电流控制 DAC 无法正常工作、因此客户预计无法控制电流。  

    只是希望确保我了解 客户的问题。 他们是否在寻找一种在引脚短路时切断 AFE 电源的方法? 在它们重新启动 AFE 时、短路是否仍然存在?

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    保持较短的时间、但 它们可以在重新启动后切断短路电流。 因此 LED 不会过热并损坏皮肤。 客户尝试询问我们是否建议控制电流、而不是重新启动整个器件。

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    我建议他们检查短路的发生方式和原因。 AFE4403具有内部诊断系统 、可检查 TX 和 PD 引脚短路的位置。 请参阅 AFE4403数据表中的"8.4.2诊断"部分。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    我们已经有两周的时间来回答问题、我将关闭这个帖子、因为我认为问题已经解决了。  

    请随意回复以打开此主题、或创建新主题以继续支持。  

    此致、
    Nick Z