This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC161S626:VCM 范围

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114685/adc161s626-vcm-range

器件型号:ADC161S626

大家好、

如果 ADC161S626由如下所示的单端源驱动、并且当 Vref=2.5V、Vcm =2.5V 时  、ADC161S626的输出是否会失真?

谢谢!

此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    在单端配置中、与驱动全差分输入相比、ADC161S626的性能会略有下降、但该器件仍能很好地工作。

    根据数据表、INL 和 DNL 将降低约0.1LSB、而整体 SINAD (和 SNR)将降低约2dB。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的评论。

    我能否理解 Vref=2.5V、VCM 不能超过2.5V 或低于2.5V、如果超过 VCM 范围(图中以阴影部分显示)、输出是什么?

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    IN 模拟输入限制为0V 至 VA、通常等于5V。  由于满量程输入范围[VDIF=(+IN)-(-IN)]从-Vref 到+Vref、并且 Vref=2.5V、因此支持整个范围的-IN 引脚的唯一电平为-IN=VCM=2.5V。   

    您可以更改-IN 引脚上的电压、这将限制可测量的满量程输入范围。

    示例1:Vref=2.5V、VCM=4V

    +IN=5V、Vdiff:max=(5-4)=+1V

    +IN=1.5V、Vdiff:min=(1.5-4)=-2.5V

    在这种情况下、您将失去部分满量程输入范围、因为可测量的最大差分输入电压为+1V。

    示例2:Vref=2.5V、VCM=1.5V

    +IN=4V、Vdif:maxf=(4-1.5)=+2.5V

    +IN=0V、Vdiff:min=(0-1.5)=-1.5V

    在这种情况 下、您还会失去部分满量程输入范围、因为可测量的最小差分输入电压为-1.5V。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith,

    感谢您的回复。

    图46中显示的共模电压 Vcm 与实际计算的 VCM'不同、对此我有一些疑问。 请帮您提供一些意见吗? 谢谢你。

    示例1:Vref=2.5V、VCM=4V

    -in=VCM=4V

    +IN max=va=5V

    实际 VCM'=[(-in)+(+in)]/2=4.5V>VCM (4V)

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    是的、这是令人困惑的。  数据表将施加到(-IN)引脚的电压作为共模电压、这在技术上不正确。

    正如您指出的、VCM 的实际定义应为 [(-in)+(+in)]/2、但在这个较旧的数据表中、VCM 等于施加到(-in)引脚的电压。

    我希望这有助清楚地思考。

    此致、
    Keith