This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ADS1278MHFQ-MLS -质量符合性检查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114915/ads1278-sp-ads1278mhfq-mls---quality-conformance-inspections

器件型号:ADS1278-SP

尊敬的所有人:

根据与 Antonio *** (意大利员工现场应用工程师)达成的协议、我会询问 有关质量合规性检查的问题。

是否可以澄清对 PN ADS1278MHFQ-MLS 执行的质量批次验收测试是什么?

MIL-STD-883、Method 5005 -仅限 A 组?

没有组 B/C/D?

非常感谢、致以最诚挚的问候、

Emiliano Bruschini

Sitael S.p.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBAS937B (ADS1278-SP 数据表)仅将组 A 报告为质量符合性检查、如果是这样、我只需要进行确认。

    如果该 HFQ-MLS 后缀的生产流程和鉴定流程与前一个 TT 中所述的 QMLV 相同、则质量一致性检查也应包括其他组。

    请进行澄清、以便我们做出决定。

    BR、

    Emiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    是的、器件型号 为 ADS1278MFQ-MLS 的 B、C、D 和 E 组有 QCI 报告。  请查看此应用手册、其中显示了如何访问这些附加报告。

    QML 流程及其重要性以及获取批次信息(修订版 B)

    以及获取这些报告的直接链接:

    https://qci.ext.ti.com/

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我能否访问 https://qci.ext.ti.com/?

    或者、我是否必须向意大利的 TI 员工咨询?

    MT & BR、

    Emiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    您应该能够使用您的 myTI 用户名和密码访问此网站;与您用于在 E2E 上发布的用户名和密码相同。

    如果这不起作用、请告知我或您当地的 TI FAE、以便进行访问设置。

    谢谢!

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    不幸的是、它不起作用、您能否为我激活访问权限?

    或者、我是否需要咨询 Antonio *** (意大利员工现场应用工程师)?

    非常感谢、

    Emiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    我们正在努力为您激活访问权限。  我将在收到一些其他信息后向您提供更新。

    谢谢!

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

    我等你!

    BR、

    Emiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    我们需要将其脱机以共享其他信息。  请直接与 Antonio 合作。

    谢谢你,度过了一个愉快的周末!

    此致、
    Keith