This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:PPG 信号干扰

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108201/afe4404-ppg-signal-interference

器件型号:AFE4404

大家好、我正在开发 nRF52832和 AFE4404。

我同时测量三种颜色的 PPG、分别是 IR、Green 和 Red。

绿色和 IR 呈现清晰、但红色始终具有噪声、并且很难看到 PPG 波形。

下面的图片由 Python 图进行测量和检查

如果我们同时测量三个 PPG、是否会出现相互干扰的问题?

或者我的设置错误吗?

下面是我的设置(我只通过将寄存器值设置为 AFE4404来检查寄存器值、但我没有使用 AFE4404 EVM)

请帮帮我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    我有几个初步问题:  
    波形图上的 y 轴是多少?
    如果 y 轴是 ADC 的输出、为什么每个波形都固定在0、1和2V?  

    在您的配置中、哪个 DAC 偏移行对应于哪个 LED?

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复。

    • 波形图上的 y 轴是多少?
      如果 y 轴是 ADC 的输出、为什么每个波形都固定在0、1和2V?  

    这是一个 HPF、我可以很容易地看到它、然后对其进行整理。 y 轴的值毫无意义

    下图是常规原始 PPG

    • 在您的配置中、哪个 DAC 偏移行对应于哪个 LED?

    LED1 -红色、LED2 -红外、LED3 -绿色

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    这将需要几个小时的时间来查看。 我将在一天之内收到回复。  
    不过、快速看一下 DAC 失调电压、您可能会使 ADC 过饱和。 您能否检查 DAC 偏移接近0时红色和红外看起来是什么样的?

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    在我查看这些波形时、后续问题。 y 轴是来自 ADC 的原始输出代码吗? 是 x 轴毫秒吗?

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 DAC 偏移设置为接近0、但没有显著变化。

    y 轴是 ADC 的原始输出代码、x 轴是数据的数量。

    我测量了120 Hz 和30秒、因此 x 轴高达3600。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    您使用什么来获取 PPG 波形的测试数据?  
    我能否看到有关如何设置 AFE4404的原理图和布局?

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我从 nRF52832接收数据到 I2C、并将数据发送到 BLE 进行检查。

    请告诉我您的电子邮件地址吗?

    我将通过邮件向您发送原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    刚刚向您发送了一封与您的 myTI 帐户关联的电子邮件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我通过电子邮件向您发送了原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    好的、谢谢、我需要几天的时间来查看、并将在周一通过电子邮件向您发送消息。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    我已通过电子邮件发送您原始帖子的答案。  由于问题已经解决、我将关闭此主题。  

    如果您需要任何其他支持、请通过该电子邮件主题与我联系。

    此致、
    Nick Z