This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:温度和 AVdd 以及 DVDD 监控器和全局斩波模式

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116240/ads124s08-temperature-and-avdd-and-dvdd-monitors-and-global-chop-mode

器件型号:ADS124S08

你(们)好

我通过试错发现(很多错误!) 温度传感器以及 AVDD 和 DVDD 系统监控点似乎无法在启用全局斩波的情况下工作。  其他6个差分通道似乎在启用全局斩波的情况下按预期工作。  这是预期的吗?  我在数据表中找不到任何对此的引用。  

我的应用程序用于长期(4个月)测量温度。  我曾认为、使用全局斩波进行偏移消除对于长期运行的过程而言更好、因为进行偏移校准不方便、但可能不方便?

欢迎提供建议!

谢谢

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    全局斩波功能仅适用于 ADC 多路复用输入。  系统监控功能基本上会平均到一个接近零的值。  全局斩波功能对交换输入的 ADC 的两个测量值求平均值。

    如上图所示、多路复用 ADC 输入由斩波开关控制。  系统监控器实际上连接到输入多路复用器外部、并且输入无法交换。  最终结果是第二次测量减去的一个测量值、该测量值接近0 (噪声更小)。

    因此、全局斩波非常适合消除 ADC 输入的偏移 、但在使用系统监控器时应关闭。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bob。  这是我看到的行为。  启用 CHOP 后、系统监控器输入会减几个零。  全局斩波非常适合我的数据输入!  

    谢谢!

    John