This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:具有 STM32F7的 ADS131E08

Guru**** 2393245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115941/ads131e08evm-pdk-ads131e08-with-stm32f7

器件型号:ADS131E08EVM-PDK

您好!

我想在不带 MMB0的情况下使用 ADS131E08EVM-PDK、并使用 STM32F7与其通信...

有没有可以使用的库或代码 c、我在互联网上找不到很多资源。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asmae、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    我们提供的唯一源代码包含在 EVM 软件安装目录中。 如果您导航到  C:\Program Files (x86)\ADS131E08EVM\SOURCE \firmware_src.zip、则会找到固件源代码。 请注意、此代码是我们的评估平台所特有的、不适用于任何终端设备。

    您可以在此处下载 EVM 软件:

    https://www.ti.com/tool/ADS131E08EVM-PDK#order-start-development

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ASMAE、

    我使用了不带 MMB0 的 ADS131E08EVM-PDK、并使用 TMDSEVM6678LE 与其通信。

    但我遇到了一些 SPI 通信问题、我们能否进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    当然是的!!

    您是否在 c 中找到任何库来与不带 MMB0的 ADS131E08-PDK 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有电子邮件或其他联系信息? 我的 C 代码在 DSP 上使用、我不知道它是否适合您。