This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:用于 Tina 仿真的 ADC 输入模型

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115992/adc3664-adc-input-model-for-tina-simulation

器件型号:ADC3664

大家好、

我们正在寻找用于 TINA 仿真的 ADC3664输入模型、我们在 TI 网站上看不到它。

模型是否可用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    遗憾的是、我们没有为高速 ADC 提供 TINA 模型。

    我们通常提供参数、以便客户了解模拟输入阻抗。

    由于该 ADC 仍然是新的、因此我们目前也没有这些 ADC。

    最好使用数据表中建议的并行 R|||C 值进行仿真。

    您可以进行数学运算、并在频率范围内提取实数和虚数曲线。

    下面是一篇介绍此方法和数学的文章。

    www.electronicdesign.com/.../highspeed-adc-input-impedance-a-measured-versus-a-mathematical-approach

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    此致、

    C é dric