This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:有关 AFE4950初始化设置的查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113904/afe4950evm-inquiries-about-afe4950-initialization-set-up

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4950

你好

首先、感谢您回答我的最后一个问题。

关于 AFE4950EVM 套件、何时应用 AFE4950初始化设置?
->在为 EVM 套件供电时是否初始化?
->软件 GUI 何时启动?
->是否是通过从 GUI 中的全局设置导入.cfg 文件来设置默认寄存器设置的时候?

2.初始化设置中的步骤4、步骤6  
->我想知道".cfg 文件"中的默认寄存器值目前是否设置为初始设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doohoo 您好、  

    由于这是受限设备、我们需要使此对话脱机。 我刚刚给您发送了一封电子邮件、回答您发布的问题。

    如果您有任何其他问题、请通过该主题给我发电子邮件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick

    我已经检查了您的反馈。 如果我有任何其他问题、我已经通过电子邮件回复了您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dooho、  

    发送了另一个回复并给出了一些答案。 此外、我还需要检查一些器件属性、下周再见。  

    让我们将此对话保留为电子邮件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick。

    我正在等待您的回复。 我还有其他问题。
    我发送了。 请就此事作出答复。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    我们将通过电子邮件继续本次讨论。 请24小时给我回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢你。我会等的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    请参阅我的电子邮件以获取回复。 如果您有任何疑问、请随时联系该电子邮件主题。  
    由于我已经回答了您 对该电子邮件主题的问题、我将关闭此 E2E 帖子。

    此致、
    Nick Z