This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:采样时钟(CLKP/M)差分电平(VID)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3683EVM, CDCE62002, CDCM6208, SN65LVDS101, CDCLVP111-SP, LMX2615-SP, LMK04832-SP, SN65CML100, CDCLVP111, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108637/adc3683-sampling-clock-clkp-m-differential-levels-vid

器件型号:ADC3683
主题中讨论的其他器件:CDCE62002CDCM6208SN65LVDS101CDCLVP111-SPLMX2615-SPLMK04832-SPSN65CML100CDCLVP111CDCE6214

您好!

ADC3683数据表指定无最小 VID。 有没有? 如果由标准 LVDS 驱动器(交流耦合)驱动、这是否起作用?

图8-12清楚地表明、驱动 VOD 越高、性能越好。

从 LVDS 驱动器(例如 FPGA IO)驱动 CLKP/M 不是一个好选择、因为典型的 LVDS VOD 为350mV (因此、上图中最左边的位置)。

您建议使用哪种类型的驱动器以差动方式驱动 CLKP/M 并获得大于1.5V 的 VID? 您能否提供参考设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、我们的一位专家将很快回复您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    ADC3683EVM 使用 CDC6214、该器件使用 LVDS 驱动器、可作为一个选项。 如果您正在寻找比 CDC6214更高的 VID、则可以考虑使用 CDCE62002和 CDCM6208。 这两个器例程都使用 LVPECL、  且 VID 更接近1.5 Vpp 范围。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    ADC3683即将推出 SEP (增强型航天塑料)级产品、我们正在寻找它以用于航天用途。 我认为 CDCxxx 不是有效的空间选项。

    但是、如果我很理解、您会说我可以通过一些 LVPECL 驱动器来驱动 ADC clokc。 那么、SN65LVDS101 (LVDS 至 LVPECL)呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    我正在与我们的时钟团队一起寻找一种可能的航天级时钟解决方案。 会让您随时了解最新信息!

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    我们有一些航天级器件。 CDCLVP111-SP 仅适用于 LVPECL 时钟缓冲器、且价格相对较低;如果是交流耦合、则应能够连接到 LVDS 驱动器。 还有少数其他 PLL 器 件(LMK04832-SP 和 LMX2615-SP)、它们的价格要高得多、但支持生成自己的时钟频率。 对于增强型航天塑料选项、如果您有兴趣、请告诉我-我们目前没有这种产品、但我们正在评估机会。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    老实说、CDCLVP111-SP 是我们设计中最广泛的部分。 为了回答您的问题、我确实在寻找 SEP 器件。

    我想我可以选择 CML 而不是 LVPECL。 您是否有与 SN65CML100类似的具有一些空间功能的器件? 还是一些飞行遗产(即使不是正式的航天部分)?

    此致、

    克劳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳德

    我认为我们目前没有 SN65CML100这样的产品。 没有生产过 SEP 版本的 CDCLVP111、总的来说、我们在时钟缓冲器和接口空间中的 SEP 器件上仍然有一点亮。

    如果您的时间轴可以容纳8月中旬的采样器件和年末左右发布的器件、我可能会为您提供 SEP 选项。 如果您有现场应用联系人和 NDA、我们现在可以与您分享一些初步信息(直接浏览这些信息、请求 CTS 联系并参考此主题); 否则、我无法在 E2E 上说更多、我能做的最好的事情就是在8月中旬再次查看。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、
    您所说的"现场应用程序"是 TI 员工还是为某个官方经销商(Arrow 的 FAE)工作的人员? 在这个论坛之外、我还没有任何联系人。
    什么是 CTS?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    因此、现场应用联系人 Derek 是一名 TI 员工、其职位为现场应用工程师。 它们可帮助 TI 的产品线应用/系统工程师与我们的客户进行交互。 CTS 指的是我们的时钟和计时解决方案团队。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两件事。 首先、NDA 正在进行中。

    其次、当以差分方式驱动时、CLKP/M 引脚必须进行交流耦合、如数据表的图8-14所示。

    大多数时钟驱动器具有正共模输出电压。 例如、LVDS 为~1.2V、最小输出差分电压为250mV。 加电时、交流耦合电容器和内部5k 电阻器会导致瞬态。 对通用 LVDS 信号的响应如下所示:

    在 T0 (上图左侧)、CLKP/M 引脚上的电压略高于 ADC 的绝对最大额定值(即2.1V)。

    如果我驱动 CLKP/M 引脚时表现出较大的差分摆幅(TI 按照上述最上方的帖子中所述提高 SNR)、电压将远远高于绝对最大值

    该瞬态不会持续很长时间。 例如、0.1uF 和5k 需要1.5ms 才能达到稳定状态。

    这是个问题吗? 即使是具有 CDCE6214的评估板也会出现同样的情况。 对于我们可以超过2.1V 绝对最大值的高电平和持续时间、是否有任何指导原则?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    我不会期望这对 ADC 来说是个问题、但我会咨询专家。 敬请期待!

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    您在上面所描述的内容不应成为问题。

    此致、Amy