This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:电容耦合还是变压器耦合?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115719/ads5407-capacitive-coupling-or-transformer-coupling

器件型号:ADS5407
主题中讨论的其他器件:LMH5401ADC12J4000

您好!

我见过 ADC 的许多开发板

很少有人进行过变压器耦合,也很少有人进行电容器耦合以实现正确的交流耦合?

我感兴趣的器件是 ADC5407,我的信号频率为200MHz

我已经阅读过不同的文章、人们得出的一个主要结论是变压器耦合中涉及的成本和噪声

在以交流耦合为目标的同时、专家们不妨通过一些光来了解哪种耦合更适合 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    如果您的模拟输入频率为200MHz、则 ADC1-1WT+将作为耦合到 ADC 的变压器为您工作。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、PN:来自微电路的 ADT1-1WT+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的建议、但我的问题是、我确实需要变频器耦合、而在2GHz 示波器的参考设计中、高速 ADC 仅与电容器耦合。

    在我的案例中、我们为什么需要转接耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    在我们的2GHz 示波器参考设计中、我们展示了具有有源前端的交流耦合和直流耦合。输入为单端输入、必须转换为 ADC12J4000的差分输入。 在本参考设计中、这是使用 LMH5401 FDA 执行的。 此设计显示的唯一交流耦合是在第一个开关中、您可以选择通过该0.1uF 电容器或其周围的音调来对输入进行交流或直流耦合。

    您能否向我们展示一个基本原理图或示意图、说明您的模拟前端仅使用电容器时的外观? 如果信号已经是差分信号、则应该可以这样做。 如果信号是单端信号、则需要使用平衡-非平衡变压器或放大器来转换为差分输入。 我将等待您的答复。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、下面是一些模拟前端注意事项的视频演示。 查看 可能会有所帮助。https://training.ti.com/unraveling-practical-mysteries-behind-rf-converter-front-ends