This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:澄清了稳定时间

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114464/dac8820-settling-time-clarification

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件: OPA2277、 OPA277

大家好、

 我在我的设计中将 DAC8820ICDBR 用于双极运行模式(-10V 至+10V)、并将-10V 用作 Vref。 对于 DAC8820ICDBR、-10V 至+10V 开关的稳定时间为28us。 但是、在 DAC8820EVM 中测量时的结果也是如此、大约为8us。 而在数据表中、稳定时间被称为0.5us。  请在下面找到我的设计中使用的电路连接。

我们提供了与 DAC8820EVM 中类似的连接。 是否有人可以解释为什么即使在保留同一电路后稳定时间也会改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在测量放大器输出端的稳定时间? 非缓冲 DAC 的稳定时间受所选外部输出缓冲器的限制。 数据表中的0.5us 规格仅适用于 DAC 输出的性能。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    稳定时间在评估板和定制板中的 OPA2277之后测量。  

    在评估板中、它在8us 内稳定下来。

    但在定制板中、它需要28us。 请帮我解释一下为什么同一个原理图电路的行为有所不同。

    数据表中还 提到、仅可在 OPA2277之后测量电压。 在此之前、它仅是电流输出。

    此致、

    K. Rajeshwar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    许多因素都会影响非缓冲 DAC 和输出放大器的稳定时间。   请注意、RFB 引脚具有大约12kΩ Ω 的电阻、因此该节点上的任何电容负载基本上都会在跨阻放大器上创建 RC 滤波器。   

    我建议您进行一些测量:

    1、测量 REF 引脚-更新 DAC 是否会导致基准电压显著变化?

    2.使用示波器时,确保 y 轴或伏特/除法足够大,可以在不削波的情况下捕获±10V 阶跃。  当输出发生削波时、您可能会看到某种过驱恢复、而不是稳定时间。

    3.您的定制板是单个 PCB 吗? DAC 和输出缓冲器之间的走线是否短路或直接?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请查看以下观察结果。  

    从原理图中可以看到、RFB 引脚中没有放置电容器。

    我们在 DAC 更新期间测量了 REF 引脚、并在-10V 基准输入的+/-30uV 范围内进行了电压变化。

    2.我已连接在电路板中捕获的 DAC 输出波形。

    3.是的,我们的定制板是单个 PCB。 DAC 和输出缓冲器之间的走线直接短路。

    此致、

    K. Rajeshwar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 K.A.、  

    是否安装了 C85?

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我已经在放置和移除 C85的情况下测试了稳定时间。 但没有发现差异。

    此致、

    K.A. Rajeshwar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.A.、

    您共享的示波器截图与 OPA277的压摆率一致。如果您查看数据表、您将看到压摆率为0.8V/us。 对于20V 阶跃(-10V 至+10V)、这将达到~25us。

    在 EVM 上测量输出时、您是否使用相同的20V 阶跃进行测试?

    最棒的

    Katlynne