This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:clk0和 clk1时钟区域分频器仅保持为32

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, LMX2582, LMK04828, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115245/adc32rf45evm-clk0-and-clk1-clock-zone-divider-only-stays-at-32

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMLMX2582LMK04828ADC32RF45

我将此 ADC 与 TSW14J57EVM 板配合使用。 我尝试使用内部时钟 LMK2582。 我对 ADC EVM 板进行了编程、设置为:

奈奎斯特-第一个区域

时钟- LMK2582至 ADC

采样率- 1536MSPS

MODE - BYPASS 和14位。

然后我对 EVM 进行了编程。 之后我尝试将分频器从8更改为16、但它会自动更改为32、现在我不知道我做了什么错误、您能帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavitra、

    我注意到、当 LMX2582器件:

    1. 使用不兼容的寄存器序列进行编程
    2. 没有基准时钟输入。 LMK04828 (正在将122.88MHz 振荡器缓冲到 LMX2582)可能会禁用 OSCOUTp/n、从而阻止对 LMX2582的引用)。 在 LMK04828 PLL 选项卡上检查此项。
    3. LMX2582在编程序列结束时未校准(寄存器0、位3 = 1)。
    4. 或者、我认为导致此问题的主要因素是 GUI 本身。 有时、执行"Read All"操作时、所有 LMX2582和 LMK04828字段都将显示<32>。

    为避免这种情况、我建议加载配置文件。 如果需要、我可以使用 TICS Pro 创建1536MHz 输出频率配置文件、然后将其转换为合适的 ADC32RF45 GUI 格式。 如果您对此感兴趣、请告诉我。

    谢谢、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您可以为此提供 GUI、它将非常有用。 如果可能、您还可以添加使用它的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAVILITRA、

    GUI 称为 TICSPRO (www.ti.com/.../TICSPRO-SW)。 选择 Select Device 选项卡并选择 PLL+VCO、然后选择 LMX2582。 这将会上拉 LMX2582 GUI。 我们通常使用此选项为任何时钟部件生成寄存器。 不过、请务必注意、寄存器文本文件的格式与 ADC32RF45EVM GUI 使用的格式不同、因此必须重新格式化为正确的格式。 尝试此配置。 ADC32RF45文件夹中包含的内容可能始终不起作用。

    e2e.ti.com/.../lmx2582_2D00_config_2D00_1536MHz.txt

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉以前没有提到过这一点、但它不像从未使用过。 有时工作正常、有时会显示我上面提到的问题。 所以我不知道我在做什么不同的事导致了这个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavitra、

    我不确定图形问题的发生原因是否具体、因此、如果适用、我建议在重新连接之前仅重置 GUI 并关闭器件电源。 很好的一点是、它有时会工作。 它的工作时间是否有任何模式? 例如一次性加载所有器件的配置文件? 我建议将 EVM 置于功能状态、按下 Read All Registers 按钮(可能需要一分钟左右的时间)、然后按下 Save 按钮以保存配置。

    谢谢、Chase