请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1114 ADS1114的基准电压值是多少?
数据表中没有提到基准值。
在运行中、我看到最大输出为2.5V。
数据表第9.3.3节"满量程范围和 LSB 大小"显示了可编程增益放大器中可编程的满量程范围+/- 6.144V。
我认为基准电压为5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
此器件或系列器件中使用的电压基准与您的传统基准不一样、而是更多的"虚拟基准"。 您基本上需要从配置寄存器中选择满量程范围、具体取决于模拟输入的范围。
我提供了一个指向旧版 E2E 帖子的链接、其中包含有关以下内部参考的更多说明。 但愿这对您有所帮助。
此致、
Aaron Estrada