This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:LSB 到电压

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49, ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115788/ads42lb69-lsb-to-voltage

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件:ADS42LB49、

您好!

你好。

客户不知道如何计算输出数据代码。

如果发生输入电压过驱、数字输出将达到适当的满量程电平。 对于正过驱、ADS42LB49和 ADS42LB69的输出代码为3FFFh、采用偏移二进制输出格式。

他正在我的项目中使用 ADS42LB69器件型号 ADC。 他需要澄清一点、即如何计算1LSB 电压值?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    此器件的默认输入满量程范围为2Vpp。 下面是描述各种可编程输入范围的数据表的表3。 (数据表的第8.3.1节数字增益)。

    在任何情况下、客户都可以计算电压中的 LSB 为 Vpp/2^16。

    谢谢、Chase