This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:器件启动不一致

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115713/ads114s08evm-inconsistent-start-up-of-device

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS114S08

我有 ADS114S08EVM 板、并已下载该板的软件和驱动程序。 我可以使器件正常运行5次。 我已经使用2线 RTD 测试了电路板、但我认为我遇到了错误。 当我使数据收集正常工作时、只从电路板上读取一个值、当我加热 RTD 时、该值不会改变。 有时、当我运行数据收集时、红色 LED 会亮起并持续亮起、但我找不到任何说明此 LED 指示灯含义的文档。  

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    欢迎来到 E2E 论坛!  LED 主要是供参考的、其含义如下:

    • D1 (绿色)亮起时、ADS114S08复位引脚为高电平、否则在不亮起时为低电平。
    • D2 (绿色)闪烁时(大约每秒一次)、ADC 正在转换和收集数据、关闭时收集已完成。
    • D3 (红色)当点亮时、ADS114S08 START 引脚处于高电平并正在持续转换、当不点亮时、转换由 START 命令启动。
    • D4 (绿色)亮起时、模拟电源可用。

    该 EVM 具有适用于各种传感器的预构建设置和器件配置。  连接 RTD 传感器时、该 EVM 专为 PT100传感器和高侧基准而设计。  EVM 用户指南中讨论了连接和操作。

    此外、还为包括双线 RTD 在内的各种传感器类型提供预定义的脚本。  用户指南的第4.3.3节介绍了脚本的使用。

    连接 RTD 并配置 ADC 后、可以打开"Data Analysis"窗口进行数据收集。  Data Analysis (数据分析)默认为2048个样本。  如果数据速率为20sps (默认值)、则需要很多秒(102秒)才能完成、一旦启动、就无法停止周期。  如果在转换过程中反复按下"收集"按钮或尝试更改寄存器、则通过 USB 的通信将停止、并且需要重新启动 EVM 和 GUI。  因此、在收集数据时保持耐心非常重要、并等待 D2在收集数据时停止闪烁。

    此致、

    Bob B