This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:输入电流降低

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC316, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114152/ddc316-input-current-reduction

器件型号:DDC316
主题中讨论的其他器件: DDC264

您好!

是否可以减小 DDC316输入端的给定光电二极管电流以消除饱和信号?

(积分时间已经为11µs μ s、电容器设置为12PC)

´ve 已经尝试过服务器电压/电流分压器配置、但这似乎无法正常工作、并会导致显著的偏移漂移影响(尤其是集成时间更长时)。   

提前感谢。

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    嗯、看起来您已经尝试了我要提出的电阻分压器。 您能否展示 您尝试过的问题、或许我们可以查看这些问题?

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    感谢您的快速回复。

    我们使用简单的电阻分压器进行了测试、如下所示。

    我们假设在集成阶段(在理想条件下)积分器 A (-)上存在虚拟接地-我希望这是正确的。

    为了最大限度地减小压降、我们首先使用低电阻值(R1 = 10欧姆)

    R2 = 10欧姆时、我们完全没有来自 DDC 的信号。

    R2 = 1k 欧姆时、我们将 DDC 信号降低到50%、但偏移压降显著

    较高的值会导致偏移压降、因此 DDC 信号低于零(光电二极管处于暗状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电阻分压器拓扑是正确的、但值需要进行一些调整...

    虚拟接地和 DDC 输入的假设在理论上是正确的、但在实践中不是如此。 每个 DDC 都有一个输入电压与输入电流特性、这也取决于输入增益(反馈电容器)。 请参阅 、例如264数据表的图15。 我没有316的数据、因此您必须测量它(施加电流、例如与输入引脚串联的电压源+电阻、并测量该引脚上的电压)。 您可以从此处计算给定设置中的 Zin。 我希望在 kOhm 范围内有所值。

    另一方面、 这些电阻器的值太小...

    1. 首先、因为它们将低于输入阻抗、从而使电路难以预测(主要由输入阻抗决定)
    2. 其次、小电压(如 DDC 的输入偏置)在除以小电阻时会产生大电流(偏移)
    3. 第三、因为电阻越大、噪声越好。 这与直觉不符、但您可以查看 此应用手册

    您能告诉我您想要实现的范围吗?

    此致、
    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 DDC264数据表中其他信息的提示。

    考虑到这些信息,具有220...470kOhm 范围内值的电阻分压器工作正常:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的了解!! 感谢您与我们一起结束循环! 我将继续并关闭该案例

    此致、
    Eduardo