This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115250/ads1220-ads1220

器件型号:ADS1220

数据表建议 CM 电压范围为1:0V 至2.3V。 同时、数据表中的图82显示了一个激励电压为5V 的惠斯通电桥传感器。 这会将 CM 电压设置为2.5V。 请您澄清一下吗?

2.是否可以通过过采样提高分辨率,特别是使用热电偶? 如果是、建议的过采样率是多少?

3.您能否提供有关热电势到温度转换(冷端补偿相对简单)的应用手册(已发布或内部)的参考? 我们非常希望能够查找整个热电偶范围的表。

谢谢、

Sudhir Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PGA 模式与 PGA 旁路的共模范围不同。  PGA 旁路具有最宽的共模范围(AVSS-0.1V 至 AVDD+0.1)。  我假设您将使用 PGA。  使用 PGA 时、您可以根据第22页的公式计算共模范围。  这些公式也取决于 AVSS 和 AVDD。  通常、最佳共模输入电压为1/2 AVDD。  因此、对于采用5V 电源的惠斯通电桥、输出为2.5V。  AVDD 使用同一电源、因此最佳共模电压为1/2 AVDD 或2.5V。  将您的系统要求应用于第22页的公式、并确认您的共模范围。

    第 16页显示了采样范围对有效位数的影响。  降低采样率会有效地增加过采样、并降低噪声。  通过选择 最慢的采样率(即 20SPS)。  考虑噪声误差比考虑分辨率更容易。  如表1所示、您可以看到采样率为20SPS、增益为128时、RMS 噪声为0.09uV、峰峰值噪声为0.41uVpp。  您可以将其视为热电偶信号上引入的误差。  如果转换时间不是问题、只需选择最低采样率即可获得最佳结果。  如果需要更快的采样、您必须为您的系统选择最佳的折衷方案、以实现更快的采样和可接受的噪声级别。   有关  该主题的更多详细信息、请观看此有关 ADC 噪声的视频。

    3.以下是三种可能对您有所帮助的不同资源:  《桥式测量基本指南》、 《热电偶测量基本指南》和 《RTD 测量基本指南》

     希望这对艺术有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    另请查看我们的固件库 :https://www.ti.com/tool/ADC-TEMP-SENSOR-FW
    您将在其中找到所有不同类型热电偶的热电势到温度转换、包括查找表和多项式。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art 的详细解释。

    此致。

    Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Joachim、

    这些信息正是我一直在寻找的信息。

    此致、

    Sudhir