This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:过采样

Guru**** 2514385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114749/ads8686s-oversample

器件型号:ADS8686S

大家好 、

对于 ADS8686、您能否就以下问题提供意见?

谢谢!

 硬件并行接口模式下、是否可以将 DB13、DB14和 DB15用作过采样率设置的逻辑输入引脚

2.在硬件并行接口模式下,是否可以将 DB13、DB14、DB15悬空?

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    请参阅答案:

    不可以。这些引脚是并行模式中的数据引脚(DB13/14/15)。 在硬件串行模式中、这些引脚只能用作 OSR 的输入。

    在硬件并行模式下、您需要使用这些引脚从 ADC 读取转换数据。 如果您不使用这些引脚、则只能在13位转换结果的 DB0-DB12上获取数据、因此您肯定需要这三个引脚在硬件并行模式下检索转换数据

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale!

    Ivy