This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:ADS8634:输出电压计算(+/- 10V &安培;+/-5V)

Guru**** 2567645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114549/ads8634-ads8634-output-voltage-calculation---10v--5v

器件型号:ADS8634

您好,  

我正在研发 i.MX8M Mini L5.4.70。

我的问题是,  

 范围选择为+/-10V,通道1选择为手动模式。 我正在获取一些 raW_value (dout 值)。 以获得低于计算值的最终输出值  

(RAW_VALUE * 10)/10^11  

这使 ADC 的输入电压比实际输入电压高100%。  

与+/-5V 类似  

(RAW_VALUE * 5)/10^11  

计算中的错误。 请建议  

提前感谢。

此致、

Deeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    您的输入范围为双极、0V 的转换代码为800h 而非0h、因此您不能直接使用该公式(您的10^11也不正确)。 以下是+/-10V 输入范围的正确计算:

    输入电压=((raW_value - 2^11)/2^11)*10V  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dale 的帮助