This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3563:ADC3563 EVAL 设计文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3563, ADC3663EVM, ADC3683EVM, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115046/adc3563-adc3563-eval-design-files

器件型号:ADC3563
主题中讨论的其他器件: ADC3663EVMADC36683EVMADC3663

我正在寻找 ADC3563评估板的 CAD 文件、因为我要将其设计到产品中、并希望确保我离开参考板。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、  

    ADC3663是此器件系列中的双通道版本。 TI 仅发布了适用于双通道版本的 EVM。 在此版本中、ADC3663EVM 设计文件与 ADC3683EVM 相同。  

    要查找此文件、 请访问以下链接。 这些文件位于"设计文件"部分下。  

    https://www.ti.com/tool/ADC3683EVM 

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!