This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218:与 DAC8718的比较

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718, DAC8218, DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115354/dac8218-comparison-with-dac8718

器件型号:DAC8218
主题中讨论的其他器件:DAC8718DAC7718

由于 DAC8718的供应链问题、我们计划使用 DAC8218。

DAC 仅用于测试控制器板中的 ADC (因此14位或12位分辨率也是可以的)。

它在数据表中被写入、DAC8218与 DAC8718 (16位)和 DAC7718 (12位)引脚对引脚和功能兼容。

您能否保证它的工作方式相同、并且我不必对硬件和软件代码进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、DAC8218、DAC7718和 DAC8718是引脚对引脚且功能兼容的。 如果您对微小的规格和分辨率差异满意、则可以将器件与同一软件互换使用。  

    您可以在寄存器映射中看到 DAC7718的12位数据、最后4个数据位无关位。 如果您要写入用于 DAC8718的16位数据、DAC7718将忽略最后4位并充当12位器件:

    最棒的

    Katlynne Jones