This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155:典型的组件质量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113858/adc14155-typical-mass-of-component

器件型号:ADC14155

您好!

我们正在对或电路板组装过程进行分析、以确保在顶部回流时不会有器件掉落在底部。  是否有 ADC14155的典型质量记录、我们可以使用它来帮助执行该分析。

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、我们正在为您办理此项手续。 请等待答复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的耐心等待。 根据 材料分析、我找到了质量报告、该报告似乎意味着质量为145.529917 mg。 此外、MSL 分类峰值回流温度标记为260摄氏度

    我们仍在寻求更多的专家信息、并会尽快与您联系。 同时、这是否有用、或者您是否需要任何其他特定位?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、我已确认给出的质量是正确的值。 在我的第一条评论中选择"已解决"以关闭该主题。

    谢谢、

    Drew