This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09SJ800-Q1:Tj>105C 时的时基故障率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113957/adc09sj800-q1-fit-rate-at-tj-105c

器件型号:ADC09SJ800-Q1

您好专家、

我的客户对数据表中的以下描述有疑问。

(1)结温超过105°C 时的长时间使用可能会增加器件的时基故障(FIT)率。

在 Tj>105°C 用例下、器件有多久会出现 FIT 率上升的风险?

此外、增大时基故障率的价值如何?

您是否有任何文档显示这些数据?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    你有更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    否、我们没有针对105C 以上的降级的特定值。 限制是封装、它具有许多不同的组件和降级机制。 通常、如果超过105°C 的时间可以被低于105°C 的时间偏移更多、例如随附的应用手册中所述。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../sbaa403.pdf