This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:连接到 Xilinx VC707和 DAC39j84的参考设计的 SYSREF 和时序问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112921/ti-jesd204-ip-sysref-and-timing-question-for-ref-design-connecting-to-xilinx-vc707-and-dac39j84

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:DAC39J84

大家好、我下载了 TI-JESD204B IP、并使用适用于 VC707 FPGA 板和 DAC39j84的 zc706_8b10b 参考设计。 我使用 LMFS=8411、HD=1。 以下是在实施过程中使我感到有问题的几个方面:

参考设计没有 sysref 输入、所以如果我们只连接一个 DAC39j84板、我们是否需要 sysref 输入? 这是否意味着、如果我们不使用多 DAC 板、我们不需要 sysref 信号? 或者我们需要在 实际设计中添加 sysref?

2.我的设计不起作用、当我检查 ILA 时、我发现 TX_LAIN_START_FRAME 为1、但  TX_LAIN_START_ON_MULTIFRAME 为0。 这是否意味着我的设计中有问题? 我对该部件有点困惑。

3.    如果 cfg_TX_ILAS_TEST_MODE=0、我们将不会有用于 TX 的 ILAS 过程、对吧? 如果为1、ILAS 系列是什么?  它是从 K28.0到 K28.3的4字节吗?

4.在设置期间,我在 clkout0和 sys_clk_sys_pll1之间徘徊,这是否会对设计造成问题?

感谢 Advance 的帮助。

最棒的

Shuyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面列出了您的观点的答案:

    1. 如果您需要实现确定性延迟、或者需要同步多个 DAC 和 FPGA IP、则需要 SYSREF。 如果不需要,SYSREF 可以连接到‘0’
    2. 是的。 您还应该看到多帧信号切换。 不过、我不确定是什么原因导致了这种情况。  
    3. ILAS 测试模式输入仅为内部测试模式,应连接至‘0’
    4. freerun 时钟和其他时钟之间的路径 是错误路径。 如果您在那里看到违规、则可以忽略相同的情况

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我仍然有点困惑、我们何时需要 实现确定性延迟? 我阅读了一些有关它的文件、但仍然有点困惑。

    此外、这是我在仿真中遇到的另一个问题、我将 ADC_lane Rx 直接连接到 DAC_lane、以查看环路是否正确。 但我发现我接收到的 RX_RAIN_DATA 与我发送的 TX_RAIN_DATA 不同。  对于所有8个 RX_RAIN_DATA、它都重复来自 TX_RA巷6的相同数据、如下所示:

    我很困惑、我检查 了 Rx 和 TX LMFS=8411和 HD=1、并且 TX_lane 0和1发送正弦信号、TX_lane 2和3发送正弦信号、lane 4和5与0和1相同、lane 6和7与2和3相同。 我检查了 DAC_RAIN_TX、发现所有8通道在 K28.5之后传输相同的数据:

    对于正确 的 TX_RAIN_DATA 但特定正确 的 DAC_RAIN_TX、会发生这种情况的原因是什么? 为什么 DAC_RAIN_TX 的8个通道仅重复一个 TX_RAIN_DATA 的通道? 我认为每个输出通道都应该传输相应的输入通道。 您是否有用于 IP 的官方仿真文件?

    感谢 Advance 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确定性延迟将取决于您的应用需求。 当链路工作时、从数据转换器前端到 FPGA 中 JESD IP 的通道数据的端到端延迟是恒定的、但该延迟在链路电源周期内可能会变化高达10-15ns。 如果此延迟不是问题,则不需要确定性延迟  

    您看到的另一个问题可能是 Vivado 仿真问题。 请…JESD 链接参数 VH 文件,并将*lane 映射参数更新为{3’d 7,3’d 6,3’d 5等}

    仿真器将所有通道映射值覆盖为0、因此所有 Rx 通道都显示在通道0上接收到的数据。 合成器或其他仿真器(如 Cadence 或 Mentor)不会出现此问题。  

    此致、

    阿迈德