This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 TSW14J56信号发生器搭配使用的高速 DAC EVM

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM, DAC37J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114673/high-speed-dac-evm-to-use-with-tsw14j56-pattern-generator

主题中讨论的其他器件:DAC38RF80EVMDAC37J82EVM

我需要生成一个高达25ns 的150MHz 至350MHz 正弦脉冲、用于一个物理实验。  与引用的图形发生器一起使用的最佳 DAC EVM 是什么。  我只需要单通道输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius、您好!

    根据您的描述、我们为 TSW14J56EVM 提供的两款最合适的 DAC EVM 是 DAC37J82EVM 和 DAC38RF80EVM。 我建议首先查看 DAC37J82EVM。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、Chase