This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:SLVDS 和 LVDS

Guru**** 2967340 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663, DS25BR101, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111933/adc3663-slvds-and-lvds

器件型号:ADC3663
主题中讨论的其他器件: DS25BR101、 DS25BR150

大家好、

ADC3663是串行 LVDS (VOD = 700mVpp、VCM = 1.0V)输出。
后置器件为 LVDS (VOD = 350mVpp、VCM = 1.2V)输入。

是否可以在 LVDS 接收串行 LVDS 的信号?
是否有任何解决方案可以实现这一目标?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持。

    我很期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushi、我已经将这个主题移至我们的接口小组、以便为您提供更好的帮助。 请等待他们团队的回复。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的 LVDS 缓冲器列表。  DS25BR101是一个很好的起点。  

    https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#p404=Buffer&p1389=LVDS&sort=p994;asc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。
    您是不是说 DS25BR101和一些 LVDS 缓冲器能够将 SLVDS (VOD=700mVpp、VCM=1.0V)信号转换为 LVDS (VOD=350mVpp、VCM=1.2V)信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、您可以参考特定器件的数据表、该数据表可能符合您了解其输入和输出规格的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、
    感谢你的答复。

    我正在寻找一个缓冲器、将 ADC36632 (2CH)的 SLVDS 输出转换为 LVDS、如所连接的信号链中所示。
    我考虑 DS25BR150 (1通道 x2)、但是、如果您有任何推荐器件、请告知我。


    低电流消耗
    低噪声
    空间小

    e2e.ti.com/.../ADS3663_5F00_-DS25BR150.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS25BR150是我在这里的推荐产品、但如果您担心任何规格、 请告知我。