This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1606:到 FPGA 的最大数据速率

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114599/ads1606-maximum-data-rate-to-fpga

器件型号:ADS1606

各位专家:

你好。

我在我的设计中使用 ADS1606。 在数据表中、采样率被称为5MSPS。

我只想知道我可以在最大速度或数据速率下将数据从 ADC (并行数据)传输到 FPGA。

此外、该器件似乎没有 EVM、您能否为此提供替代评估?

提前感谢您。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我假设客户想要知道使用 FIFO 时的最大/RD 频率。  在这种情况下、可从 ADS1606传输数据的最大速度将为50MHz、具体取决于图4中的 t-18=10ns 和 t-19=10ns。

    ADS1606不再提供 EVM、我们也没有适用于此器件的任何其他硬件平台。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用