This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:UVLO 类功能?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035-Q1, AMC1035, AMC3336, AMC1336
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113293/amc1035-q1-uvlo-like-feature

器件型号:AMC1035-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1035AMC3336AMC1336

AMC1035-Q1中是否有类似 UVLO 的功能?

Vcc<3V 或 Vcc>5.5V 时会发生什么情况? 器件会报告错误还是会提供错误的测量结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    根据 UVLO、您是否指的是欠压锁定? 如果是、我不知道我们的任何隔离式放大器和调制器上是否有此功能、因此我必须在内部进行检查。  据我所知、该器件仍可正常工作、但我们无法保证数据表的性能超出3V - 5.5V 范围。 很难预测器件在建议的电源电压范围之外的行为。  

    您或客户是否打算在该范围之外操作器件? 如果是,原因是什么?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    感谢您的快速回复! 这对客户来说是可以的。  

    此请求的原因可能是检查系统捕获到哪些潜在故障。

    此致、
    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    我已确认 AMC1035具有 UVLO 功能、与 AMC1336和 AMC3336器件相同。  

    此致、
    Aaron