This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:演示板不工作

Guru**** 2767055 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113990/bp-dac11001evm-demo-board-does-not-work

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件:REF6250

你(们)好。

   我购买了 DAC11001EVM 和 MSP-432E401Y 演示。  加电序列和值如下所示。

  VCC:    +9V

  VSS:   -9V

   VDD:   +5V (与 VIO 相同的电源)

    VIO:    +5V

    VREF_PWR:+5V (另一个电源5V)  

    上电顺序为:   VCC 、VSS、VREF 同时 运行2. VDD、VIO 同时 3。 使用 PC USB 为432E401Y EVM 加电

    在我使用电路板两次后 、我发现 DAC 输出 TP6始终为-5V。 我对波形进行了双精度转换,它显示 TP42(参考输入) VOLATEG 由 VDD 而非 REF_PWR 供电。

    即使我不为 VREF 供电、如果 VDD 为5V、TP42也会显示5V 电压、TP6也会显示-5V 电压。

  在我使用演示时、您能帮助检查是否存在一些问题吗?   我的 DAC11001 EVM 有什么问题?  谢谢。

 我使用万用表测量 REF_PWR 和 REF6250输入、 似乎未开始。 正确吗?

 

1:Ref_PWR   2、REF6250 3:外部 REF_PWR 4:VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meriton、

    请给我一些时间、我将进行回顾并 返回 给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

        非常感谢您的回答、我已经解决了。 目前为止不需要其他电源。