This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:输入驱动器建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68, LMH5401, LMH6553, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108367/adc31jb68-suggestion-for-input-drivers

器件型号:ADC31JB68
主题中讨论的其他器件:LMH5401LMH6553TINA-TI

大家好、我将在我的设计中使用 ADC31JB68器件、我正在寻找一个驱动器来解平衡转换。

输入信号从直流到200MHz。

您是否有任何建议的器件?

谢谢、

罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    ADC31JB68EVM 上使用的不平衡变压器是 MABA-007159。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    问题是、我需要在直流电压下工作、并且我没有找到任何指定的直流平衡-非平衡变压器。 MABA 从4.5MHz 开始。

    我发现一些平衡-非平衡变压器的起始频率为100kHz。 您认为我在使用这种平衡-非平衡变压器时在直流模式下应该有问题吗?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    如果您需要直流耦合、我建议您使用 LMH5401放大器、这将为您的应用做好准备。 请参阅下面的链接。

    www.ti.com/.../lmh5401.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    在寻找 FDA 时、我找到了 LMH6553。 这对我的设计来说似乎还可以、主要是因为钳位功能。

    我尝试在 TINA-TI 对其进行仿真、但我能够使共模工作。

    我以1.6Vdc 的电压驱动 CM 输入、但输出信号大约为0Vdc、如下图所示。 我想看到输出信号的偏移为1.6Vdc。

    该 FDA 将驱动 ADC31JB68。  

    您能帮我进行仿真吗?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我支持高速放大器产品线、我可以为您的仿真和设计提供帮助。  我已经在 TINA-TI 中编写了原理图;您能否详细说明电压信号输入的设置?  我无法复制您的信号;您能否确认您的电路设置和型号/年吗?

    您是否还参考了 ADC31JB68数据表中有关驱动模拟输入的部分(从第9.1.4.2节开始)?

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    电压信号输入为1.7Vpp (850mV 幅度)。

    我将使用的 TINA 版本为:

    您可以找到我的仿真文件。

    e2e.ti.com/.../lmh6553.TSC

    感谢您的回复。

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您提供信息。  我可以复制您现在看到的内容、请允许我花一些时间进行调查。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、您对此问题是否有任何更新?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我发现了问题的根源:您使用两个输出通道上的电压表测量差分输出电压。  这将仅显示每个输出级之间的直流电压偏移、您可以通过观察到的输出进行确认。  为了正确查看 VOCM、请使用我随附的文件:

    e2e.ti.com/.../lmh6553_5F00_customer.TSC

    如您所见、当我为每个输出使用电压引脚时、我可以查看1.6V 直流电平下的两个输出。

    请为我确认此行为、如果您没有其他问题、请将帖子标记为已解决。

    这种行为凸显了了解我们正在测量的内容以及我们对测量的期望值的重要性。  您执行的差分测量捕获两个输出级之间的相位和偏移变化、而我发送的单独电压测量将显示正确的输出共模和信号电平。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、感谢您找到问题。

    我将使用该电路来驱动 AD31JB68。 我将使用 R3模拟 AD 的输入差分端接、使用 V4模拟 VCM。

    在我的设计中、您是否看到实现此直流耦合电路有任何问题?

    另一个问题是与 AD 的连接。 由于驱动器将非常接近它、我是否需要添加额外的电阻器来匹配阻抗?

    此致、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!  

    只要您已阅读有关将 LMH6553用作 ADC 驱动器的指南以及 ADC 数据表中有关如何驱动该驱动器的说明、您的电路就可能正常。   

    我对 ADC 器件以及放大器都不了解;如果正确设置了共模、我认为直流耦合是可以的、我们已经确定了这种情况。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、谢谢。