This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:关于 AFE4950

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113993/afe4950evm-regarding-the-afe4950

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4950

你好

首先、感谢您回答我的最后一个问题。

关于 AFE4950EVM 套件、何时应用 AFE4950初始化设置?
->在为 EVM 套件供电时是否初始化?
->软件 GUI 何时启动?
->是否是通过从 GUI 中的全局设置导入.cfg 文件来设置默认寄存器设置的时候?

2.初始化设置中的步骤4、步骤6  
->我想知道".cfg 文件"中的默认寄存器值目前是否设置为初始设置值。

如需进一步查询、

您能否提供与所提供软件 GUI 相关的参考和技术文档?

或者、我想知道、在将寄存器作为".cfg 文件"导入后、它是否仅用于将原始数据输出到 ui。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dooho、  

    由于 AFE4950受 NDA 限制、我们需要使会话脱机。 与另一个主题一样、这些问题将在该电子邮件中得到解答。  

    此致、
    Nick Z