This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:使用 HSDC 重新布设触发器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW54J60EVM, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104534/tsw14j56evm-re-arming-trigger-with-hsdc

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我目前使用的是带 TSW54J60EVM (修订版 B) ADC 板的 TSW14J56评估板(标记为"PCB REV E")。 使用 HSDC Pro (v5.20)软件(直接使用和通过 Matlab 自动化界面)、我能够从 ADC 捕获数据、而不会出现任何问题、包括使用单个外部触发器。 但是、当我选择自动重新布防触发器选项并选择一些触发器数量时、器件似乎不再看到触发器、也不会捕获数据。 如果我单击"Show Trigger Status"按钮、同样显示的状态框表示没有看到触发器("Number of Triggers Occurred (触发器数量)保持为零)、无论我发送多少外部触发信号。

这些电路板是否支持多个自动重新布防触发捕获?

我最终感兴趣的是捕获短时触发的数据脉冲、例如大约100微秒、用于间隔数毫秒的触发器。

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将对此进行检查、并将很快返回给您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我在实验室中设置 ADS54J60和 TSW14J56并进行测试。 我看到的行为与您描述的行为相同。 我将与我们的软件团队联系、以解决此问题并与您联系。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amy、我很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们的软件团队已经解决了这个问题、感谢您的关注。 ‘需要使用支持自动重新 ARM 触发功能所需的“TSW14J56REVD_ADC_DDR_DAC_BRAM_256KB_Xcvr_firmware”。

    在 HSDC Pro 中,‘D顶部的‘Instrument Options’(工具选项)下拉菜单和 ownload Firmware’(下载固件)。 默认情况下、它应打开到包含 TSW14J56固件的文件夹。 ‘,请导航至 Texas Instruments -> High Speed Data Converter Pro 文件夹-> 14J56revD -> Firmware 文件夹,然后选择 TSW14J56REVD_ADC_DDR_DAC_BRAM_256KB_Xcvr_firmware’。 然后、自动重新布防触发器状态弹出窗口应根据触发器数量进行更新。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是诀窍!

    对于其他人的未来参考、我在(Windows 上的默认安装设置)中找到的固件文件的确切文件夹为"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\Firmware"。 固件文件具有".RBF"文件扩展名。