This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42EVM:ADC32RFXX EVM GUI

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114243/adc32rf42evm-adc32rfxx-evm-gui

器件型号:ADC32RF42EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF42

大家好、我使用您的 ADCRF42芯片来支持我自己的定制 Zynq 开发板、以便进行高速数据收集。  目前的问题是无法建立链路、无法进入 CGS 状态、FPGA 端无法接收 BC 代码。 我检查了很多帖子、但仍然找不到问题。  请帮帮我!

 

时钟配置如下:

ADC:Fs=750MHz  SYSREF=1.171875MHz

FPGA:内核 CLK=187.5MHz 参考 clk=187.5MHz SYSREF=1.171875MHz

时钟的频率和振幅一般都可以

 

AD 配置如下:

我使用了 GUI 示例配置文件 BYPASS ADC32RF42_4222模式

以下两个位置已修改

AD 终端是否可以进入测试模式并在此配置模式下发送 K 代码?

寄存器038 = 0x0001_0000

寄存器03C= 0x0000_0000

寄存器004= 0x0001_0000

 

 我使用以下方法进行检查:

  1. 我检查了 AD 和 FPGA 的配置
  2. 我检查了时钟
  3. 我检查了三个复位信号和 QPLL 锁定信号
  4. 约束条件被检查

没问题。 我很长时间都很困惑。  如果您能给我一些建议、我将不胜感激

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、您好、我已经给您发送了一封电子邮件、其中包含一些其他问题。 让我们将其脱机、以便我们可以更轻松地与其他专家交流。

    谢谢、Chase